This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:更高电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, BQ25173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492731/bq25173-q1-higher-current

器件型号:BQ25173-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ25173

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户将使用此器件来解锁车门超级电容器、但他们担心800mA 电流可能不够、在汽车上电后完成充电需要花费30多个小时。

1.有没有提高充电器电流的方案?

2.如果不是这样、如果可行、可以并联2个 BQ25173来为一个超级电容器充电?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    我们已与其他客户解决了此问题、可以选择并联 BQ25173-Q1。

    想通过电子邮件与您讨论此问题、并将与您联系