This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:SW 的绝对最大额定值

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491591/tpsm8d6c24-absolute-maximum-rating-of-sw

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

工具与软件:

嗨、团队:

是否有任何原因 导致 TPSM8D6C24数据表中未指定 SW 引脚的绝对最大额定值?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、和之

    请参阅用于 TPSM8D6C24模块的 IC TPS546D24A 的数据表

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    TPSM8D6C24数据表未指定 SW Abs 是否有任何具体原因。 最大额定值、而 TPS546D24A 数据表指定了这一点?

    还是从数据表中遗漏了?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于设计人员/用户无法访问影响 SW 的任何因素、因此 高频 PVIN 旁路、自举和缓冲器均为内部元件

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    我真的不明白它意味着什么。  该模块具有 SW_A 和 SW_B 引脚。

    我知道 PCB 设计人员/用户访问 SW 引脚的权限较低。

    但我不明白、因为这并不一定意味着 TI 应该省略 ABS。 最大额定值。

    此致、

    伊藤和树   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    公开的软件仅用于调试目的、不用于设计目的。 外露焊盘上未连接任何器件。 因此数据表上没有相应的额定值

    谢谢你

    救世主