This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:有关以 GND 或 V (BAT)为基准的电压说明

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491659/bq76200-clarifications-on-voltages-referenced-to-gnd-or-to-v-bat

器件型号:BQ76200

工具与软件:

嗨、团队:

我计划使用 bq76200管理两节锂离子电池(充满电时为4、35*2伏)、并正在选择 N-MOSFET 来实现充电、放电和电池组隔离。

数据表第5页指示:

V (CHGFETON)可以从9V 变为14V、我想以 GND 为基准。

V (DSGFETON)可以从9V 到14V、我想以 GND 为基准。

 

所以、我的怀疑与 MOSFET 的 Vgs (Max)参数有关:

对于 CHG MOSFET、我的最高 Vgs 将是(14V -最低电池电压)

对于 DSG MOSFET、最高 Vgs 将是(14V–最低充电电压)

 

即使这会影响电池、最低电池电压可能为0V、如果充电器发生故障、最低充电电压也可能为0V。

这意味着、为了不损坏 MOSFET、其 Vg 的(max)应超过14?

 

数据表中的测试条件规定了 V (VDDCP)、V (CHGFETON )和 V (DSGFETON)的注释"V (VDDCP)–V (BAT)"、所以让我怀疑数据表电压是以 GND 还是以 V (BAT)为基准。

我们感谢您提前提供宝贵意见。 谢谢!

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    你会不会帮我分配给一位可以提供帮助的工程师? 提前感谢您的帮助。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    [报价用户 id="573031" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491659/bq76200-clarifications-on-voltages-referenced-to-gnd-or-to-v-bat "]

    V (CHGFETON)可以从9V 变为14V、我想以 GND 为基准。

    V (DSGFETON)可以从9V 到14V、我想以 GND 为基准。

    [报价]

    否、这分别相对于 BAT 和 PACK。 因此、如果电池电压为8V、则 VCHGFETON 将是相对于 VSS 的9V + 8V。

    VDDCP 是电荷泵、因此它将比 BAT 电压高9-14V、这是引脚在导通 FET 时连接的位置。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon