This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:IF 可以支持2节电池

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ76907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492751/bq76952-if-can-support-2-cells

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76905BQ76907

工具与软件:

如果  支持两节串联电池、 既然我们在之前的10节产品中使用了这种芯片、现在新产品需要2-3节串联电芯、我们可以使用这种芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    否、我们不能为该器件支持2s。 您可以转而查看 BQ76905或 BQ76907、它们可以处理2s。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon