This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:IEC-62368认证

Guru**** 2493535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492145/bq24072-iec-62368-certificate

器件型号:bq24072

工具与软件:

我正在使用 bq24072开发符合 UL94V 的设备。 我想知道能否获得 IEC-62368证书来简化认证过程。  

谢谢。此致、

Srishtik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srishtik:

    感谢您的咨询。 请提供您的电子邮件地址、以便我可以共享 IEC 62368-1请求的证书和相关报告。 我还在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、以防您更愿意通过私人消息而不是此公共主题来共享您的电子邮件。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srishtik:

    我已通过电子邮件共享请求的文档。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    ALEC