This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:PGOOD 上拉电压序列

Guru**** 2493385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493022/tps54824-pgood-pull-up-voltage-sequence

器件型号:TPS54824

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

如果 对 PGOOD 上拉电压有任何序列要求、您是否确认?

例如、我有12V->A1.8V->P1V。 P1V 由  TPS54824生成、但其 PGOOD 被上拉至低于 P1V 的 A1.8V。

请确认是否存在任何风险。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo、  

    PGOOD 引脚是一个开漏输出、会在输出电压调节过程中进入高阻抗。 PG 电路运行所需的最小 VIN 电压为1V。 在此之前、PG 将处于悬空状态。  

    谢谢!  

    Tahar