This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:双极电源轨

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492893/lm5030-bipolar-power-rail

器件型号:LM5030

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我将设计一个电路来转换电源、如下所示。

  -。 输入:12V DC、

  -。 输出:双极+65V、-65V/1kW  

该应用用于为音频放大器供电。

非常感谢您分享参考原理图、包括 LM5030、MOS FET 和电源变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有符合您规格的参考设计。 如果您的业务规模合理、您可以让当地的 TI 为您提供参考设计方面的帮助。