This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:如何使用快速计算法实际计算正确的补偿 RC 值?

Guru**** 2810715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492846/lm5122-how-to-actually-calculate-a-correct-compensation-rc-value-with-the-quick-calc

器件型号:LM5122

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将使用提供的快速计算器来计算合适的补偿 RC 值、我真正不明白的是、如果我首先设置输出电容和所选的交叉频率、计算出的 RC 值不会反映波特图中显示的交叉频率的正确值。 它将始终低于所选的交叉频率。 如果尝试调整输出电容以匹配所选的交叉频率、计算出的 RC 值将再次更改、如果应用、计算出的交叉频率将再次与所选的不同。

那么、我应该如何确切地得出正确的 RC 值呢? 我是否应该先设置输出电容值、然后调整方法以匹配频率?

此外、虽然输入电压也会影响交叉频率、但我这里的应用会有2个典型的输入电源电压(12-24V)、当然我无法动态更改 RC、那么它对转换器性能的影响会很大吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiwei 您好!

    感谢您使用 e2e 论坛并指出这一点。
    几天前、另一位客户也提出了同样的问题。

    补偿计算似乎在其计算中存在不匹配、因此无法返回正确的波特图。
    我们目前正在开发具有固定补偿的新计算器版本。
    我预计新版本将在未来两周内上线。

    同时、请您使用我们的功率级设计器工具进行补偿计算:
    https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER

    该工具随附补偿计算以及所有缺失的输入值、均可在 LM5122数据表的电气特性表中找到。
    如果您在使用此替代工具时需要其他帮助、请告诉我。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas