This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:Refarence 电压为802mV、但 Vout=0.8*(1+R1/R2)

Guru**** 2381920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492681/tps74901-refarence-voltage-is-802mv-but-vout-0-8-1-r1-r2

器件型号:TPS74901

工具与软件:

根据数据表、
基准电压为802mV。



但是、Vout = 0.8*(1+R1/R2)。 为什么 Vout = 0.802*(1+R1/R2)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    802mV 看起来像是数据表误差。 请使用800mV 作为基准电压。

    此致!

    Hannah