This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14540:Webench 仿真出现问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LV14540, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492879/lv14540-issue-with-webench-simulation

器件型号:LV14540
主题中讨论的其他器件: LMR14050

工具与软件:

我将尝试使用来模拟电路 LV14540 遗憾的是、此器件型号在 Webench 电源设计工具中不可用。 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka

    Webench 设计不适用于此器件。 让我在内部检查一下我是否可以找到适合它的任何其他仿真模型。  

    该器件与 LMR14050引脚对引脚兼容。 此外、 与 LV14540相比、LMR14050的 IQ 要低得多。 我可以把这作为另一个选择。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare