This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:有关 LP87745-Q1配置的问询:使 BUCK2/BUCK3 SW 在其他通道上悬空并使 FB 接地的影响

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491978/lp87745-q1-inquiry-about-lp87745-q1-configuration-impact-of-leaving-buck2-buck3-sw-floating-and-fb-grounded-on-other-channels

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745

工具与软件:

您好、专家。
我正在使用 LP87745 PMIC、但只需要 BUCK1、LDO 和升压功能。 我不需要 BUCK2和 BUCK3。 设计电路时、我让 BUCK2和 BUCK3的 SW 悬空、并将 FB 接地。 此设计是否会触发任何安全机制并导致其他降压转换器失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 ENABLE 引脚处于低电压电平时、我可以通过 SPI 配置 LP87745吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您是否正在使用 LP877451A1RXVRQ1器件?  

    如果为真、则默认情况下会启用 BUCK2和 BUCK3、并且您不能直接将 BUCK2/3 SW 引脚悬空。 您需要使用外部电感器正确连接、并且每个 BUCK 和 FBx 都至少有一个输出电容连接到 Vout。 之后、您可以将其保持原样、不使用它、但如果您将其保持为此 PMIC、则会在 SW 引脚断开时检测到错误、然后会有反应、PMIC 将无法正常工作。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来令人沮丧、因为 PCB 制造已完成、而且我们没有为 Buck2/3保留电容器或电感器空间。 我们之前查看了数据表、其中说明了未使用的降压通道:"SW:悬空;FB:接地。" 这似乎与您的解释相矛盾。

    我的同学提到、PMIC 当前没有输出电压、只有 VOUT_V LDO 处于活动状态。 这是否与您描述的行为相符?

    是否有其他修复方法? 例如、如果我们在外部为 VIO_LDO 引脚提供3.3V 电压、PMIC 的 SPI 是否仍能正常工作? 我们是否可以通过 SPI 软件配置禁用 Buck2/3以使 PMIC 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很遗憾听到这一点,但这不是应该解释的。 数据表会说明不使用 Buck2/3时的连接使用情况。 如果您没有使用 Buck2/3、则意味着您需要默认禁用 NVM 中的这些  器件、而您使用 LP877451A1RXVRQ1器件时并非如此。  

    是否有其他修复方法? 例如、如果我们在外部为 VIO_LDO 引脚提供3.3V 电压、PMIC 的 SPI 是否仍能正常工作? 我们是否可以通过 SPI 软件配置禁用 Buck2/3以使 PMIC 正常工作?[/QUOT]

    很抱歉、您可能需要解决我之前提到的问题。  VIO LDO 可以工作、但由于 BUCK2/3没有外部元件、您会面临复位。  

    此致、

    Ishtiaque