This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:如果是双路输出-如何连接2个器件?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492088/lm70880-q1-in-case-of-dual-output---how-can-i-connect-2-devices

器件型号:LM70880-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望在一个 PCB 中使用2个 LM70880-Q1。

由于 EMC、EMI 等性能、他们需要连接这2个 LM70880-Q1

我查看了数据表、但只有单输出/双相操作的示例 PFM (在 FPWM/FPWM 模式下)、而不适用于双输出。

是否有关于双路输出的参考或应用说明、以便我可以参考 SYNCOUT 和 SYNCIN 引脚的布线?

请检查此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我对这里的应用(双路输出)有点困惑、您是说两个转换器是并联的? (两者的输出短接、以便在两者之间更好地共享电流)。

    客户不想对该器件执行交错操作的任何原因?  

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的支持。

    我的客户想要单独使用2个 LM70880-Q1、他们只担心在一个 PCB 中使用2个 LM70880-Q1会导致 EMC 性能下降。

    因此、他们预计、如果他们通过 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚连接2个 IC、则有望获得更好的 EMC 性能。

    但我仍然不确定它是否有效。

    因此、请说明一下、这种连接2个 IC 的有效方式是否提高了 EMC 性能?

    或者、您是否有更好的方式帮助我的客户?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    我认为、为这两种设计实现 SYNC IN 和 SYNCOUT 是一个好主意。  

    客户需要确保他们选择的无源器件符合设计的 FSW。 此处的限制是、两个 LM70880-Q1必须以相同的 fsw 工作才能正常使用。 此外、两种设计的补偿需要不同(如果使用外部补偿)。  

    除此之外、还适用实现良好 EMC 性能的标准建议-例如合理的布局、输入 EMI 滤波器等 客户可以访问 www.ti.com/.../slyy208.pdf

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的支持。

    我知道我不应该仅仅连接2个器件、而且必须添加一些无源器件、如 R、L、C

    您是否有供我客户使用的示例原理图 tor? 最好采用2.2MHz fsw。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    我没有任何示例原理图、但实现应该非常简单-分别设计两个转换器、最后在两者之间连接 SYNCOUT 和 SYNCIN。 基本上将得到一个时钟信号(180度异相)。 然后、该时钟信号可用于同步另一个降压转换器。  

    客户可参阅本应用手册、了解具有不同电源轨的两个降压转换器之间的同步操作。  https://www.ti.com/lit/an/slvaeg8/slvaeg8.pdf

    最后、您还可以在完成后与我们共享原理图、我们可以审阅并回复给您。

    谢谢!

    此致、

    Taru