This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:当 VAC 处于工作窗口中时、强制进入反向模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490816/bq25750-force-reverse-mode-when-vac-is-in-the-operating-window

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

我最近使用 BQ25750设计了一个50V 8A 电池充电器、它运行良好。

AC 窗口设置在18V 到59V 之间、在 本例中、没有 acfet 和 ac_SNS、因为不需要它、然后 vac=vsys (请参阅下面的图片)。

现在我想知道我是否可以使用反向模式。 但我可以看到、我被限制将电压设置为低于18V (因为 VAC=VSYS、设置 超过18V 的电压会退出反向模式)。

是否有强制反向模式的方法、即使 VAC 处于正确的窗口中?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我将对此进行探讨、下周再见。

    您能告诉我这背后的目的吗? 我或许能够找到其他方法来执行该函数。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    在本例中、BQ25750仅用于通过直流电源为电池充电。

    然而、在某种降级模式下、我想知道我是否能够通过此输入对电池放电(到、但在存储中以供示例使用)。 通过  降压/升压转换器将确保限制电池电流并防止出现过流或短路等故障排除。

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的澄清。 我可以想一种方法来实现它。 您可以对 ACUV 引脚施加下拉电阻来激活自动反向模式吗? 这将允许在 BQ25750上启用反向模式或自动反向模式。

    请告诉我、这是否对您的系统有效。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    好主意、我尝试一下。

    谢谢!