This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:可闻噪声

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491914/lm5148-audible-noise

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

当 LM5148的展频功能打开时、电感器和输出电容器会产生可闻噪声。

调制频率为8.2kHz (min)和16.2kHz (max)、因此噪声是可闻的、但调制频率设置在可闻范围内的原因何在?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会听到拼写错误。  您能在稳态负载下运行时测量该器件的开关节点吗?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想了解的是为什么 LM5148的展频设置在可闻范围内的背景知识。

    TI 设计器件时、是否注意避免进入可闻范围?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与 EMI 接收器的 RBW 有关、我并不是说这是导致问题的原因。 我们需要消除其他更可能的原因、如不稳定。  我只是回答您关于抖动频率的问题。  请注意、我们还实现了双随机展频、有助于降低噪声。

    请将您的原理图与设计的计算器电子表格以及开关节点的示波器快照共享、以确定导致可闻噪声的根本原因。

    谢谢。

    David。