This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:Zephyr 驱动程序或示例代码

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492560/lp5813-zephyr-driver-or-sample-code

器件型号:LP5813

工具与软件:

大家好-我们正在设计电池供电型应用中的 LP5813、用于对传感器中的多个 LED 进行升压和控制。 我们的目标控制器是运行 Zephyr RTOS 的 Nordic MCU。 TI 是否有 可以用作起点的任何示例代码或现有驱动程序?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    是的、请与我联系(felix-wang@ti.com)并告诉我 必须提供 c 语言或 Linux 驱动程序。 然后、我会通过电子邮件将代码发送给您。

    此致、

    Felix