This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:数据表中列出的断续恢复时间与实际断续恢复时间不匹配

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491451/tpsm86638-the-hiccup-recovery-time-listed-in-the-datasheet-does-not-match-the-actual-hiccup-recovery-time

器件型号:TPSM86638

工具与软件:

您好!


我在 TPSM86638的断电序列中观察到异常波形。

我强烈认为这是由于触发了断续模式、但我无法确认、因为实际的 tUVP_HICCUP 与数据表中列出的值不匹配。

因此、如果您对我的理解可能不正确的地方发表意见、我将不胜感激。

首先我会附上一个异常波形的图表。 黄线表示24V 输入、绿线表示12V 输出。

我还将附上周围的电路图。

观察到的实际 tUVP_HICCUP I 为34ms。

根据数据表、tUVP_HICCUP 列为10.5 * TSS (第6页)。

根据第15页的公式(2)、TSS 的计算公式为(22nF)*(0.6V)/(0.6μA)= 2.2ms。

因此、tUVP_HICCUP = 10.5 * 2.2ms = 23.1ms、与实际观察到的 tUVP_HICCUP 不匹配。

我的想法不正确吗?

此外、由于 tUVP_HICCUP = 10.5 * TSS 和 TSS 由 SS 引脚电压的充电时间决定、我假设 tUVP_HICCUP 对应于 SS 引脚的充电和放电周期重复10.5次。

作为参考、我还在断电期间测量了输出电压和 SS 引脚电压。

黄线表示输出电压、绿线表示 SS 引脚电压。

似乎每次 SS 引脚恰好完成8个充电和放电周期时、都会发生断续模式恢复。 IC 是否预计会出现此行为?

此致

Keiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keju

    请让我检查一下、稍后再回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keju

    是否可以尝试移除 R1902?

    谢谢、此致。