This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:什么是 TPS51388中使用的 BFG 引脚

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491403/tps51388-what-is-bfg-pin-used-in-tps51388

器件型号:TPS51388

工具与软件:

你(们)好

所示 。 引脚功能、FBG 引脚提到"内部模拟电路的接地。 使用4.7μF 陶瓷电容器将该引脚接地去耦或将引脚悬空。 如果要提高负载瞬态性能、请连接到 RFB_LOW。"

在参考设计中、FBG 直接连接到 GND、不带4.7uF。
在原理图设计中、我们是否需要保留任何内容? 或者仅遵循与 GND 相连的参考设计?


BR
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    实际上、 两种设计都可以。  如果您希望简化设计、可以直接将 FBG 连接到 GND。 如果您需要使用 SY8370进行 BOM 到 BOM 设计并 提高负载瞬态性能、请使用4.7uF 电容器将 FBG 连接到 GND。 由于 FBG 引脚在内部连接到 GND、因此将其保持悬空也可以。  

    希望这是明确的。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。
    SY8370有什么含义? 其他额外的组件?

    BR
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否与 SKY8370分享原理图?

    BR
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我不能分享 SY8370的数据表、它 不属于 TI、属于 Silergy。 您可能需要自己进行搜索。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    明白了、谢谢。

    BR
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴提供帮助。 不用客气。

    奥罗拉