This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:充电终止问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491640/bq25882-charge-termination-issue

器件型号:BQ25882

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在使用具有200mA 终止电流设置的 BQ25882、但是、测试结果显示终止电流为78mA、请参阅下面的日志和寄存器设置、您能否检查并提供建议?

 REG[00]=[C8]
 REG[01]=[54]
 REG[02]=[83]
 REG[03]=[1b]
 REG[04]=[23]
 REG[05]=[85]
 REG[06]=[3D]
 REG[07]=[0A]
 REG[08]=[0d]
 REG[09]=[F6]
 REG[0A]=[1b]
 REG[0b]=[84]
 reg[0c]=[b0]
 reg[0d]=[00]
 reg[0e]=[00]
 reg[0f]=[80]
 REG[10]=[00]
 REG[11]=[00]
 REG[12]=[F9]
 REG[13]=[17]
 REG[14]=[00]
 REG[15]=[70]
 REG[16]=[00]
 REG[17]=[01]
 REG[18]=[0d]
 REG[19]=[00]
 REG[1a]=[6d]
 reg[1b]=[13]
 reg[1c]=[9f]
 REG[1D]=[21]
 REG[1e]=[E7]
 reg[1f]=[21]
 REG[20]=[E7]
 REG[21]=[01]
 REG[22]=[FD]
 REG[23]=[00]
 REG[24]=[42]
 REG[25]=[11]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在解决此问题、我们将很快回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这是谁的顾客?

    2.我们在 EVM 上进行了检查。 它终止于187mA。

    3.他们是否使用真实的电池或电池模拟器进行测试?

    谢谢!

    宁。