This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:如何改善瞬态响应

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, TPS23756, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489325/tps23756-how-to-improve-transient-response

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:UCC24612

工具与软件:

你(们)好  

 当输出负载瞬态很重时、我们从反激式变压器听到可闻噪声。

即使输出负载非常重、当负载电流稳定时、我们也没有听到噪声。  

UCC24612用于次级开关控制。  

开关频率稳定、但我注意到 MOS VDS 上的一种模式、一些连续  VDS 波形显示了 DCM 运行模式、有些波形的表现更像 CCM。

该图形的频率约为 KHz。 我想该模式产生了可闻 噪声。

我想使用 TPS23756和  UCC24612来改善反激式电源的瞬态响应、并了解噪声是否仍然存在。

有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    感谢您发送编修!

    我们将查看您的问题、并在3-7个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

     由 LC 谐振引起的可闻噪声通常小于20kHz。 您的开关频率是250kHz?   此频率下的瞬态响应通常是 听不到的。  通常、您需要尝试使用较小的直流链路电容、或考虑使用不同的反激式变压器。  

    但如果测试 小于20kHz 的负载瞬态、可能仍然有噪声源。

    UCC24612可能是理想的二极管控制器、理论上仍具有轻负载 DCM。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    是的、开关频率是250kHz。

    通常需要尝试使用较小的直流链路电容
    => 什么是较小的直流链路电容?

    请查看下面的输出负载电流、明显的负载瞬态频率约为25Hz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    电流纹波可能与负载相关。 25Hz 可能与交流电网隔离不良有关。 您是否 在 Vout 上具有相同的25Hz 纹波?

    直流链路电容器通常意味着 Vin 和 Vout 总线上的非陶瓷电容器具有高电容、没有电压偏置。 例如 TPS23756EVM 下面的两个循环电容器(https://www.ti.com/tool/TPS23756EVM)

    此致、

    Diang