This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ50Z50-R1硬件保护

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489781/bq40z50-r1-bq50z50-r1-hardware-protection

器件型号:BQ40Z50-R1

工具与软件:

大家好、我们之前在对电量监测计 IC 进行一些测试、再对硬件保护进行一些测试、结果与寄存器设置不匹配。

目前、我们已将自己的设置为 SCD2 = 0x23。  此时应 通过 测试所用电阻器值得到比222A 高61us 的延迟。 但目前、它 所花费的时间似乎比这长得多。

还有可能 FG 在施加阈值之前等待电流稳定状态、能否确认这是否为预期行为?  

绿色=电流。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    您能否确认上图中的延迟时间的确切长度? 此外、您能否确认目前尚未设置 AFE 保护控制[SCDDx2]位?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCDDx2未设置。  

    正如您看到的、总脉冲更接近400us。 但问题的一部分是、它是否会计算脉冲的整个宽度? 状态时它会怎样呢? 即使稳态区似乎大于100us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    硬件保护需要包括另一个检测周期。 请参阅下面的常见问题解答、其中讨论了这一点:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111094/faq-what-are-the-differences-between-the-hardware-and-firmware-protections 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    感谢链接、这很有用。 对于稳态与瞬态行为、您有什么意见吗? 尝试了解器件是否在启动计数器之前等待信号稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我认为、一旦 AFE 观察到电流、计数器应立即启动。 在电量监测计观察到稳定状态之前、不需要达到稳定状态一段时间。

    此致、

    Anthony