This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SoC 更改

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489962/bq40z50-soc-change

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好;
我使用的是 BQ40Z50-R5、导致此故障的原因是什么

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    似乎您对系统的设计容量设置得很低、并且/或者选择了错误的 chemID。 我会在"Calibration"选项卡中重新运行 GPCCHEM 计算器、以获得误差差为3%及以下的 ChemID。

    GPCCHEM
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    设置没问题、但在运行期间、它会突然跳至255%。 这是否为故障代码255%?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    听起来您很可能在"data memory"选项卡中设置了 run chemID 或"Design capacity"错误。 我可以使用 ChemID 并重新运行 GPCCHEM 计算器、使用具有3%误差差异和更低误差的 ChemID。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alan、

    这些设置没有问题,他们也已经通过了 GPCCHEM。 其它电池循环没有问题、只有一个电池组出现这种异常。 我认为这是故障代码、因此我想知道哪些情况会发生255%的故障。 我认为"Design Capacity"不会导致 SOC 故障、它应该会影响 SOH。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:  

    与团队协商后、最可能的问题是您的电阻表已针对您的系统关闭、该表直接链接到您的 ChemID。 请在"Calibration"选项卡中重新校准 IC、重新运行 GPCCHEM 计算器并使用  误差差异小于3%的 chemID。  

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM


    谢谢!
    艾伦