This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:压降电压 LDO

Guru**** 2633045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492537/bq25157-drop-out-voltage-ldo

器件型号:BQ25157

工具与软件:

您好!

当用作 LDO 时、LS/LDO 输出的"压降"是多少?

允许 LDO 输出为2.5V 的最小 Vbat 是多少?  

谢谢!

URI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uri、

    您能否就 LDO 输出电压容差和最大预期负载电流提供一些额外的说明? 在最大负载条件下、可以使用这些参数和 Max RDSON 来计算压降。

    此致、

    Juan Ospina