This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:使用带有 I2C 的 DAC 通过 FB 引脚实现裕量调节

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492325/lmr36510-margining-via-fb-pin-using-dac-with-i2c

器件型号:LMR36510

工具与软件:

您好!
我将 LMR36510用于我们的应用。  
Vin = 24V、Vout = 12V、Iout = 0.015mA。  

我需要通过外部 DAC 调节输出电压裕量。 可以是+30%至-30%。  
是否可以在 LMR36510中通过裕量调节 DAC (DAC7574IDGS)进行操作、否则请分享相应的裕量调节 DAC 器件?

谢谢