This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:使用外部 DAC 为 LMR36510提供裕量调节

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492082/lmr36510-margining-the-lmr36510-with-external-dac

器件型号:LMR36510
主题中讨论的其他器件: TPS53355

工具与软件:

您好!
我将 LMR36510用于我们的应用。  
Vin = 24V、Vout = 12V、Iout = 0.015mA。  

我需要通过外部 DAC 调节输出电压裕量。 可以是+30%至-30%。  
您能告诉我、如何连接 DAC 输出才能更改 LMR36510的 Vout 吗?  

我连接我使用的电路

另外、请建议一个电压 DAC 来对其进行裕量调节

谢谢