This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:可实现的 ASIL 电平

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492298/ucc21750-q1-which-asil-level-can-be-achieved

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

团队成员好、客户问:UCC21750-Q1可达到哪个 ASIL 等级? 非常感谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    TI 产品有3种不同的功能安全分类、如下链接 https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html 所示。  

    UCC21750-Q1产品为"功能安全质量管理型"

    客户可以 从 TI.com 申请功能安全文档(功能安全用户手册、功能安全时基故障率和引脚 FMA 等)、并根据该文档规划其系统级 ASIL 等级。 引脚 FMA 文档提供了引脚电平 ASIL 标准。 因此、如果引脚级 ASIL 标准要求客户系统具有更高的 ASIL 等级、可以根据计划额外的冗余来规划系统 ASIL。

    希望它有所帮助

    谢谢

    SASI