This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:可调节输出降压建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490009/lmr51440-adjustable-output-buck-recommendation

器件型号:LMR51440
主题中讨论的其他器件:LM61440

工具与软件:

您好!  

我的客户正在寻找具有以下要求的电源:  

  • 输入电压:  28V 或36V
  • 输出电压:  4V 至27V
  • 输出电流:  50mA 至4A
  • 应用:  电机电源
  • 首选项:  集成解决方案(如果可用)
  • 控制方法:  通过微控制器控制电压、可能使用 DAC

我们是否有任何可由 MCU DAC 控制的灵活输出电压选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    您是否希望此器件具有任何特定的开关频率?

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、无开关频率偏好设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph、

    LM61440会是一个不错的选择。 是一款额定电流为4A 的器件、可以支持您需要的可调输出电压。

    谢谢!

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 引脚是否能够接收微控制器的 DAC 输入、以根据 MCU 输入动态控制输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以、您可以建立如下所示的基本反馈网络:

    如果 RT = RADJ、则 更改 VADJ 会在更改 VOUT 时具有1:1的增益。 如果 RADJ 比 Rtop 大2倍、则 VADJ 上的1V 变化在 VOUT 上具有500mV 的变化。 如果  RADJ 的大小是 Rtop 的一半、则 VADJ 上的1V 变化在 VOUT 上具有2V 的变化。  

    谢谢!

    Dino Maslic