This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:Golden Image 文件传输

Guru**** 2770625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487266/bq27520-g4-golden-image-file-transfer

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ27510BQ27510-G1GPCCHEM

工具与软件:

尊敬的团队成员:如果我们在 BQ27510等早期器件上生成了黄金映像、是否可将其转移到 BQ27520-G4?

如果需要修改、需要更改什么? 我们是否就此主题发布了任何指导?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、  

    由于 BQ27510的文档不再 可用、因此我建议不要使用相同的黄金映像文件、因为它们肯定具有不同的参数、能够在技术参考手册中看到、并且可能具有不同的引脚排列和/或功能。 我能够找到有关"bq27510至 bq27510-g1更改列表"的文档、但强烈建议完成以下步骤:配置参数、在 GPCCHEM 计算器中找到 ChemID 并重新运行电池学习周期。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan 您好-之后、该黄金映像能否在 BQ27520-G4 EVM 上进行验证? 或者是否应该有其他方法验证 golden 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    黄金映像将需要重做、但您可以使用相同的 ChemID 和参数。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan -这就是我们所做的工作。 但现在、我们要验证 BQ27520-G4的新黄金文件。 我们是否可以在 EVM 上对其进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、  

    如果完成的工作不是正常工作、则没有用于验证新 golden 文件的工具、而是客户必须运行充电和放电测试来验证结果是否准确。 您可以在 EVM 上进行验证、但要注意、客户可能使用了可能影响结果的不同元件。

    谢谢!
    艾伦