This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:TPSM63610

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491790/tpsm63610-tpsm63610

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好!

我需要-19V/3A 的负电压和24V 输入。 我查看了 TPSM63610、但它的输入到输出之间限制为40V。

您能推荐任何其他解决方案或不同的 uModule 吗?

谢谢!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    鉴于这些规格、您将需要一个6A 左右的高电压器件。

    您可能需要查看控制器。

    谢谢