This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38:建议部件

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492945/tps38-part-recommenation

器件型号:TPS38

工具与软件:

嗨、团队:

客户收到一个电源监控器请求。

它们希望获得2个输入、1个输出;当所有输入检测到低电平信号时、输出将生成复位信号(低电平);

您能否帮助检查一下是否有芯片可以满足这一要求?

此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对2个输入进行所需的监控是什么? 是需要过压(OV)、欠压(UV)还是窗口(UV)。   

    谢谢!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    它们需要 UV 检测。

    您能否检查是否有任何器件符合要求?

    此致。

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您阐明、它们需要都是 UV。

    TPS38是一个选项。 它有2个通道、这些通道均可进行 UV 监控。 它还具有2个输出引脚、可使用简单或门。  该器件非常好、因为它们可以将 VDD 引脚直接连接到12V/24V 电池。  

    此致!

    Sila.