This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:SENSE 引脚上的最小电流是多少

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3808E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492641/tps3808-what-is-minimum-current-on-sense-pin

器件型号:TPS3808

工具与软件:

你(们)好  

我的当前设置是  

3V3 x 4.7M/22M+4.7M=0.55V    

电流为3.3V / 24.7M Ω= 133nA

该设计可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    可调型号(TPS3808G01)具有0.405V 阈值、由于 SENSE 引脚上的电阻分压器配置、当3.3V 电源轨低于2.3V 时、复位将较低。  

    您似乎需要具有更大的上拉电阻值。 RESET 引脚的绝对最大电流为5 mA。 目前是5.9 mA。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我看来、我很失望。

    VDD 是+ 3.3A ,但 SENSE 是3.3V、他们使用 dffrenet 电压。

    我担心的是、由于感应电流过低、TPS3808无法检测到感应引脚。

    您能否帮助我检查 SENSE 引脚上的当前设计是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimtry、 您好!它应该起作用、但您的准确度会受到影响。

    请查看的图、显示了 TPS3808G01精度与通过下面中的分压器的电流变化之间的关系。 我们有关于此的应用手册。  

    应用手册链接: https://www.ti.com/lit/an/slva450b/slva450b.pdf?ts = 1743097547135&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我认为在这种情况下使用 TPS3808E 可能更好。 这是下一代器件、它是低 Iq 器件。  

     

    此致!  

    Sila.