请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 工具与软件:
使用该 PMIC 会出现不一致的行为、主要问题是电池未达到满电状态。 我们有一个4000mA 4.0锂聚合物电池,我们正在充电到4.2V,但它似乎没有达到这个。 在一个器件中、不会超过3.96V、而在另一个器件中、不会超过4.13V。 由于充电截止阈值为256mA、所以这里的问题是否是电阻(内部或其他)?
我附上了一张电池充电周期的图片、电量监测计会报告其中的电压和电量百分比。 充电器有三个拔下的实例-两个在开头、一个在结尾 在结束时、当充电器断开连接时、您可以看到电池的实际电压报告在3.96V 左右。x 轴有点混乱、但它是在2小时内花费的时间。
此外、还观察到充电电流在稳定之前逐渐减小。
此芯片以前是否出现过这些问题? 或者是第一个可以通过电阻来说明的选项