This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493518/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在研究如何使用 LM5023设计具有以下规格的直流/直流反激式转换器:

  1. VIN:30-84V (来自电池的直流输入)
  2. VOUT 隔离式:(多个隔离式变压器输出)
    1. 输出电压1:5V @1.5A
    2. 输出电压2:12V @1.5A
    3. 输出电压3:24V @1.5A
    4. VAUX:取决于 PWM 控制器 Vcc 规格
  3. 效率:85%及以上
  4. 输出纹波电压:50mV
  5. 工作温度范围:-40至+125 C
  6. 需要认证的标准:EN50155

请告诉我、我选择的 PWM 控制器 LM5023是否正确?

如果您对您产品系列中的 PWM 控制器有更好的建议、也请推荐

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    首先、规格在很大程度上取决于您的系统设计、而不是控制器本身、例如效率和纹波。

    您可以使用多种控制器来满足您的要求、包括 LM5023。  

    我建议完整了解设计流程并验证。

    此致!