This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:建议的器件型号

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, LM5141, LMR51603, LM5190, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492490/lm5141-part-number-recommendation

器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: LMR51603LM5190BQ25186、BQ24172

工具与软件:

我正在设计电池充电器板、使其具有3.95V、4.0V、4.05V 和4.10V 的可选输出电压。 我希望器件将输出电流限制为250mA。
到目前为止、LM5141似乎很有前途、但电流限制似乎为+-9%左右。 电压输出峰峰值纹波约为40mV、高于我想要的值。 我可以使用可调输出电压来选择不同的电阻器、以便达到我的每个输出电压电平。

有人可以推荐使用比 LM5141更严格电流限制精度和电压输出更严格/更稳定的器件吗? 效率对我来说并不重要。 Vin 可能是最简单的方法。 我当时在想5V 电压。 如果使用可调输出 LDO 而不是降压稳压器、我也很乐意提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这里的输入电压范围是多少?

    控制器通常用于10A+、对于具有外部 FET、电流检测等的250mA 而言过于复杂  

    了解一下我们的转换器产品系列、例如 LMR51603 65V、300mA。 您通常需要一个外部恒定电流(CC)电路来根据需要调节电流(而不依赖于电流限制)。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围很灵活。 我要从电压范围为4.5V 至5.5V 的 USB 为其供电。 但如果这会让事情变得更简单、我可以选择6V 或12V。
    我将查看外部恒流电路。 您是否可以建议使用任何 IC 来处理恒定电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5190具有 CC/CV、但它是具有外部 FET 的控制器。 我不确定5V 或12V 输入可能还提供什么。 您是否查看过我们的 BMS 产品系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在在看。  BQ25186看起来很有希望、但我不会在板上使用主机 MCU 来通过 I2C 控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 bq24172可以工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 Altium 中是否有任何包含元件器件型号的参考设计材料或(这种做法可能会让人惊叹)参考设计原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    建议提交单独的 E2E 以获取有关 BQ 器件的信息、然后该 E2E 会自动定向到正确的团队。

    谢谢你。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    做的、感谢您提供指向电池充电器 IC 的指示器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢 Ryan。