This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:原理图检查

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492453/lm5156h-schematic-check

器件型号:LM5156H

工具与软件:

大家好、团队成员:

经过我们的审阅后、似乎可以接受、可否知道该原理图是否有任何问题或修改? 感谢您的支持和向您学习、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    有任何建议和更新吗?

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我已经查看了原理图并找到了一些建议:

    1.请使用快速入门计算器重新计算 Comp 引脚补偿。

    2.请使用推荐的软启动电容器来减轻输出电容器导致的初始浪涌电流。  

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    该原理图是根据 TI 网站上的仿真结果设计的。
    您提供的 Excel 中相关组件的数值计算建议似乎存在一些差异。
    我们应该重点关注哪一个?

    webench.ti.com/.../11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我建议使用快速入门计算器、因为其设计针对特定器件。

    此致、

    Hassan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据快速入门计算器的结果更新原理图。

    然后帮助确认是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    您能否检查所选补偿网络的相位裕度?

    它应该大于60度。

    SS 正常。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位裕度=71度、  如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    相位裕度很好。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    感谢您的评分

    此致、

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    不用客气。

    我正在关闭该主题。

    此致、

    Hassan