This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF50:用于低电流消耗的输出电容等效串联电阻(ESR)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50, TPS7B4253-Q1, REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492904/ref50-output-capacitor-esr-for-low-current-consumption

器件型号:REF50
主题中讨论的其他器件: TPS7B4253-Q1

工具与软件:

您好!

REF50的数据表建议在其输出端使用1Ω 至1.5Ω ESR 电容器、以避免输出振荡。

我认为、在需要电流的设计中(例如用于驱动模数转换器时)、建议使用此方法。

我们有一个现有的设计,我们不满足该要求,没有问题,所以我试图检查是否没有隐藏的问题?

我们将使用 REF5010来驱动 TPS7B4253-Q1的 ADJ 输入、我认为 不需要如此大的电流。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    为了确保不会产生混淆、数据表中的内容如下所示:

    因此、只要负载电容器的 ESR 小于或等于1.5Ω、就不应该有任何稳定性问题。 大多数陶瓷电容器应该满足该要求、这没有问题。 如果 ESR 高于1.5Ω、则无论电流需求如何、都存在不稳定的风险。  

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    事实上、我着重谈到下一个被判刑的人、他们确实说"建议"。

    谢谢!

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    很高兴我能提供帮助。  

    将来、如果您希望提高噪声性能而又不担心具体的 ESR 值、我们发布了电压范围为2.5V 至5V 的全新增强型版本:REF50E。 它具有0.5ppm p-p 噪声。 如需更多信息、请访问此处:

    https://www.ti.com/product/REF50E

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    是的、我看到了它、但10V 版本 不是我理解的增强功能的一部分。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    正确。 如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Jackson