This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491565/ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600

工具与软件:

尊敬的先生:  

我们在使用 TI 的 UCC28600时遇到一些问题。 如需分析帮助、请参阅我们的原理图和下面遇到的具体问题。 谢谢!

直流正常输入:380 * 1.414=537V;
高压直流输入:380 * 1.2 * 1.414=644V;
输入过压保护值:> 1000V
开关电源设计功率:15W;

遇到的问题:
备用开关电源工作正常;
对于压缩机负载、在压缩机的开环启动阶段、开关电源可能会复位(高压更容易复位)。 具体波形如下图:

1.上述问题的原因、以及它们是否适合原理图设计方案;
2.在发生上述问题后、将一个0.1uF 的电容连接到 OVP 引脚上进行测试、测试结果没有任何问题。 启用 QR 功能不会影响正常运行;如果无法处理干扰并需要额外的0.1uF 电容、是否还有其他需要考虑和测试的点?

3.由于输入过压和负载过压功能以及初级绕组和辅助绕组匝数比的关系,我们有很多不同匝数比的三相模型。 未来可能会有更多变压器。 考虑到未来变压器的兼容性、我们计划消除28600的输入过压和负载过压功能。 此用途的具体屏蔽方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anson、您好!

    我们正在调查您的问题、并将很快做出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您似乎已经确定设计因 OVP 而关闭、OVP 上的噪声是导致该问题的原因、并且您通过使用0.1uF 的电容过滤 OVP 引脚来消除该问题。


    辅助绕组上的振铃实际上会导致错误的 OVP。  实际上、您可以通过使用 RC 缓冲器和滤波来消除这些故障。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了初级故障检测与 UCC28600使用类似的方法、相关问题以及如何通过滤波和缓冲解决这些问题。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    我查看了您的原理图、并建议在输出整流器上添加 RC 缓冲器。  我还建议添加一个与 D4串联的电阻器以形成 RCD 钳位。  这将有助于减少和抑制辅助绕组处的振铃、从而消除错误的 OVP。  应用手册 sluaac5介绍了如何设置这些内容。

     

    请注意、对于每个设计、对元件和缓冲器进行鉴定非常重要。  如果您更改变压器、很可能需要更改 RC 缓冲器以及开关节点上的 RCD 钳位。

    此致、