Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
工具与软件:
尊敬的先生:
我们在使用 TI 的 UCC28600时遇到一些问题。 如需分析帮助、请参阅我们的原理图和下面遇到的具体问题。 谢谢!
直流正常输入:380 * 1.414=537V;
高压直流输入:380 * 1.2 * 1.414=644V;
输入过压保护值:> 1000V
开关电源设计功率:15W;
遇到的问题:
备用开关电源工作正常;
对于压缩机负载、在压缩机的开环启动阶段、开关电源可能会复位(高压更容易复位)。 具体波形如下图:
1.上述问题的原因、以及它们是否适合原理图设计方案;
2.在发生上述问题后、将一个0.1uF 的电容连接到 OVP 引脚上进行测试、测试结果没有任何问题。 启用 QR 功能不会影响正常运行;如果无法处理干扰并需要额外的0.1uF 电容、是否还有其他需要考虑和测试的点?
3.由于输入过压和负载过压功能以及初级绕组和辅助绕组匝数比的关系,我们有很多不同匝数比的三相模型。 未来可能会有更多变压器。 考虑到未来变压器的兼容性、我们计划消除28600的输入过压和负载过压功能。 此用途的具体屏蔽方法是什么?