This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06A:轻负载效率

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06A, TPS62A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491675/tps62a06a-light-load-efficiency

器件型号:TPS62A06A
主题中讨论的其他器件: TPS62A06

工具与软件:

您好!

我们知道  TPS62A06A 是强制 PWM 模式、轻载效率低于 TPS62A06、

但是、您是否有现成的 EVM 可以帮助我们  在以下条件下检查负载效率?

VIN=3.3V、VOUT =2.5V
Iout = 0.1 ~ 2 mA  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现我们的电子负载最小刻度为5mA、您是否有仿真数据或高精度电子负载可以帮助我们?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的 E2E。

    我将检查我们是否有 VIN = 3.3V 和 VOUT 2.5V 的仿真数据、并在2025年3月27日之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将通过电子邮件向您发送效率测量结果。

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Ashika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

    请发送至 Jeff Yc Yang . 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请查看随附的演示文稿、其中包含输入电压:3.3V、输出电压2.5V 和从0.1mA 到2mA 的负载电流范围的效率测量。

    很抱歉混淆了。

    e2e.ti.com/.../Efficiency-measurement.pdf

    谢谢!

    此致、

    Ashika