请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149 工具与软件:
各位专家、您好!
我将测量波特图、有一些问题。
1.相位的 y 轴是不同的,区别是什么?
2. 快速入门计算器的波特图是否基于开环进行仿真?
谢谢!


此致、
杰米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位专家、您好!
我将测量波特图、有一些问题。
1.相位的 y 轴是不同的,区别是什么?
2. 快速入门计算器的波特图是否基于开环进行仿真?
谢谢!


此致、
杰米
Jamie、您好!
计算出计算器波特图结果。 还需要比较交叉频率下的相位。 该计算器将交叉处的相位差(-180度与相位差)为您提供相位裕度。 它报告相位裕度、这就是您需要考虑的一切。 将此值与工作台测量结果波特图上的相位裕度进行比较。 如果您分享每张照片的整个图像、我们两个人就会更容易讨论。 另外、相位在高频下可能有很大不同、您只应查看交叉之前和之后的相位关系比较。 可能会影响未在电子表格中建模的更高频率极点和零点。
我希望这有道理。
David。