This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:询问波特图

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493411/lm5149-inquiry-about-bode-plot

器件型号:LM5149

工具与软件:

各位专家、您好!

我将测量波特图、有一些问题。

1.相位的 y 轴是不同的,区别是什么?

2. 快速入门计算器的波特图是否基于开环进行仿真?

谢谢!

此致、

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    计算出计算器波特图结果。  还需要比较交叉频率下的相位。  该计算器将交叉处的相位差(-180度与相位差)为您提供相位裕度。  它报告相位裕度、这就是您需要考虑的一切。    将此值与工作台测量结果波特图上的相位裕度进行比较。  如果您分享每张照片的整个图像、我们两个人就会更容易讨论。  另外、相位在高频下可能有很大不同、您只应查看交叉之前和之后的相位关系比较。  可能会影响未在电子表格中建模的更高频率极点和零点。

    我希望这有道理。

    David。