This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:具有双 CCM PFC 固定关断时间的 UCC28063A

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493188/ucc28063a-ucc28063a-with-dual-ccm-pfc-fixed-off-time

器件型号:UCC28063A

工具与软件:

你好。

UCC28063A 双路交错式 PFC 控制器是否可 用于 通过固定关断时间(FOT)技术同步两个连续导通模式 PFC 级?  

我不想在引脚1和15上使用 ZCD 信号(ZCDA 和 ZCDB)、而是使用由外部时钟生成的两个同步信号来修复关断时间

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、  

    我不知道这是否可以做到。。。 或者更确切地说、我无法预测这样做的后果是什么。   我从来没有想到过它。  

    由于您希望实现具有恒定关断时间控制的 CCM、因此我不知道控制器在尝试以恒定导通时间调节 Vout 时会如何反应。  
    这就是设计目标。  我也不知道这会如何影响 THDi。

    但是、您当然可以随意尝试、看看会发生什么。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ulrich。 我会尝试、但构建电路板需要一些时间、因此我想非常确信该解决方案能够起作用。

    我 know...it's 很难预测 行为、因此可能最后我必须按照您的建议构建板

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、  

    也许您可以在制作电路板前尝试对您的设计想法进行仿真。  UCC28063A 具有一个 PSpice for TI 模型。  您可以通过添加另一个器件级控制器模型和实现您的想法所需的其他电路来修改顶层系统模型。  

    但请务必使用 TI 元件或通用可用元件(二极管、运算放大器、比较器等)、因为添加任何非 TI 器件都会将可使用的探针数量限制为3或4个。  对于所有 TI 器件或通用器件、探头的数量不受限制。  

    另外、为了避免另一个潜在的问题:TI 的 PSpice 模型无法在 LTSpice 中运行、因此请勿尝试在其中导入。  我们无法支持它。   

    祝您创意顺利。  
    我将关闭该主题帖。  
    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、乌利里克。 我将尝试仿真。 非常感谢 tou

    Nicola