Other Parts Discussed in Thread: TPS61252
工具与软件:
基于所提供链接 TPS61023:无法承受200mA 的输出电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛中引用的讨论 、我们使用数据表中概述的标准 TPS61252配置开发了一种初始超级电容器充电电路。 原理图在下面以图像1形式提供。

图像1
我希望电池能够在30-34秒内将两个超级电容器(C1和 C3)充电至4.0V、而输入电流可以通过3.6V 电池限制在200mA。 为了实现这种恒定电流限制、我添加了一个50kΩ 电阻 R4 (RLIM)。

图像2

图像3
以下是在图像2和图像3中捕获的观察结果:
- 图2描述了电路的输入电压和电流行为。
- 图3展示了电路的输出电压和电流行为。
从图3可以看出、当输出电压高达3.1V 时、充电电流保持在182和187mA 之间。 不过、一旦输出电压超过3.1V、就会出现从171mA 到230mA 范围内的电流尖峰。 在此期间、输出电压从3.1V 增加到4.0V。
相比之下、图2展示了输入电流和相对于输出电压之间的比例关系。
我的问题是:为什么随着电压持续升高、会出现这种电流尖峰? 此外、可以采取哪些措施来确保200mA 在整个超级电容器充电过程中具有恒定的输入电流?