This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:在为超级电容器充电时、无法在输入和输出端保持恒定的电流

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492953/tps61252-unable-to-maintain-constant-current-at-input-and-output-while-charging-supercapacitors

器件型号:TPS61252

工具与软件:

基于所提供链接 TPS61023:无法承受200mA 的输出电流-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛中引用的讨论 、我们使用数据表中概述的标准 TPS61252配置开发了一种初始超级电容器充电电路。 原理图在下面以图像1形式提供。

图像1

我希望电池能够在30-34秒内将两个超级电容器(C1和 C3)充电至4.0V、而输入电流可以通过3.6V 电池限制在200mA。 为了实现这种恒定电流限制、我添加了一个50kΩ 电阻 R4 (RLIM)。

图像2

图像3

以下是在图像2和图像3中捕获的观察结果:

  • 图2描述了电路的输入电压和电流行为。
  • 图3展示了电路的输出电压和电流行为。

从图3可以看出、当输出电压高达3.1V 时、充电电流保持在182和187mA 之间。 不过、一旦输出电压超过3.1V、就会出现从171mA 到230mA 范围内的电流尖峰。 在此期间、输出电压从3.1V 增加到4.0V。


相比之下、图2展示了输入电流和相对于输出电压之间的比例关系。


我的问题是:为什么随着电压持续升高、会出现这种电流尖峰? 此外、可以采取哪些措施来确保200mA 在整个超级电容器充电过程中具有恒定的输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasad:

    您观察到的是芯片在软启动阶段的正常行为。  恐怕没有办法避免这种情况。 是否能等到芯片完全启动后再接通负载? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复、  

    从数据表中、我得知我们应该等待50us。 但是、 根据下面附加的图像、电流尖峰是在启动20秒后发生的。 什么可能是尖峰的原因..?

     

    谢谢

    Prasad Janaswami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasad:

    否、如我之前的屏幕截图所示、当 VO 时会出现这个电流峰值。 这时芯片会开始切换、电流会瞬间上升。

    奥罗拉