工具与软件:
您好!
在我们的飞机项目中、我们需要不遵守严格的辐射 EMI 限制。 我们发现采用 LM70880-Q1设计时、在降压开关点会产生一定的振铃。 VIN = 28V、输出电压= 12.3V、(max)= 4A、FSW = 500kHz 我们添加了3、3R 与自举电容器串联、改善了振铃情况(请参阅示波器的以下屏幕截图中的黄色线。 但仍然存在一些振铃。
因此、我们还添加了 RC 缓冲器- R = 3、6R / 0603、C = 1nF / 0603/50V
问题:
我的问题是。 如何计算缓冲电阻的额定功率。 根据 Philip C. Todd - Snubber Circuits Theory、Design and Application、1993年的文档
应该是:
因此、当我设置 Fsw = 500kHz、C = 1nF、开关点的 Vmax 为:VMAX = 30,0013V
然后 P = 500kHz * 1nF *(30,0013)^2 = 450.050mW。
这是否意味着我们需要至少500mW 的电阻器、例如 Panasonic ERJ8BQF3R6V 的1206?
您能否确认我的计算结果是否正确。 我问这个问题的原因是、我在原型的缓冲器中使用了0603电阻器、并且从热像仪看来、额定功率已经足够。 由于空间限制、我不想使用1206。
谢谢你、Martin