This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:驱动器的响应时间

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488145/lp5030-response-time-of-the-driver

器件型号:LP5030

工具与软件:

您好!

从写入 I2C 寄存器(例如亮度寄存器)到驱动器响应(亮度更改为指定值)之间的时间延迟是多少?

它是否取决于任何其他条件?

谢谢!

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    我将与我们的设计人员核实这一响应时间并在明天回复您。

    但根据基准上的测量、时间应小于 PWM 周期的3倍。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您还可以检查可以进行第一个 I2C 事务的最短时间吗? (假设 VCC 电压已稳定并且 EN 变为高电平)

    谢谢!

    Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    当然、我已将请求发送给我们的设计人员、并一直在等待结果。 一旦得到它,我将在这里张贴。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

     延迟时间范围为1~4 PMW 周期(34.5us ~ 137.9us)。

    至于 可以完成第一个 I2C 事务的时间、存在一个最大值为500us 的 TEN_H 参数(如下所示)。 不确定为什么需要最小值。 在实际应用中、EN 拉至高电平与开始发送命令之间的时间应大于最大值。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您澄清有关 tEN_H 参数的信息。

    关于延迟时间、我们假设我使用 I2C 依次写入寄存器。 更改是在每个相应寄存器后137.9us 开始生效、还是在遇到 I2C 停止条件时同时发生、还是每个更改是否单独花费最大137.9us?

    Reagrds、

    Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    是的、  一旦 相应的寄存器 值更新、更改将在137.9us 后生效。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Felix