This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:您是否有任何输出能力高于 TPS61094的器件?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492729/tps61094-do-you-have-any-device-which-has-higher-output-capability-than-tps61094

器件型号:TPS61094

工具与软件:

大家好、

我的一位客户 正在寻找具有5F 单个超级电容器且持续30秒的5V 电源备份解决方案。

它们的条件如下。
VIN~、VOUT = 5V、Iout 600 μ A 800mA、超级电容电压=2.7V、电芯数量=1。

他们认为 TPS61094是实现其解决方案的好器件。 但器件输出电流对于其负载而言是不够的。

下面是我的问题。


您是否有任何器件具有比 TPS61094更高的输出能力?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。