This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:软启动时间

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491130/lm25118-q1-soft-start-time

器件型号:LM25118-Q1

工具与软件:

您好!

我可以选择的最大软启动电容/最大软启动时间是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

     软启动时间本身并没有最大值、但您需要考虑所用电容器的漏电流。  

    对于一定水平的泄漏电流(通常随电容值增加)、一旦泄漏电流进入充电电流范围、软启动时间就会受到很大影响。 最后、如果泄漏电流大于充电电流、可能会导致无限的软启动时间。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    在数据表中、建议0.1uF、软启动为12ms (典型值)。

    我想使用0.22 μ F 将软启动时间增加约25毫秒、因为输出端有大容量电容器、需要限制 inursh 电流。

    使用0.22uF 软启动电容器是否可以接受?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    是的、您也可以使用0.22uF。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    好的。 那么、我们如何确定最大值。 您如何计算泄漏电流以及说它可以使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    漏电流或电阻是电容器中的一个参数-您应该在该数据表中找到该参数。

    如果泄漏电流小于充电电流的1%、则应该不会出现任何问题。

    如果它在10%范围内、那么您应该在启动时间计算中考虑这一点。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    实际上、我需要减小浪涌电流、因为我的输出电容器为6mF、输出电压为18V、软启动为25ms (CSS=0.22uF)。

    浪涌电流约为4.5A、但我的持续电流在0.1A 至0.2A 范围内。 输入电压为10V 至24V。

    我认为此器件可以正常工作、是否需要注意任何预防措施?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    是的、器件应按预期工作、并且上文对此进行了讨论。

    此致、

     Stefan