请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149 工具与软件:
您好!
我们设计有5个板载 LM5149直流/直流、我们会在空载条件下出现过热问题。 有什么可能导致这种情况的想法吗? 另外、有源电流是190mA 对等3有源直流/直流转换器、输入电压为24V。
下面提供了原理图:
e2e.ti.com/.../5633.Schematic.rar
这里是24V 至12V 直流/直流转换器。

这里是24V 至5.3V 直流/直流转换器。

这里是24V 至7.4V 直流/直流转换器。

这里提供了热图像。 12V DCDC 的电感器为80度、7.4V 为75度、70度为5.3V。