This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:GFCI 预防的替代方案

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492465/tps2661-alternative-for-gfci-prevention

器件型号:TPS2661
主题中讨论的其他器件: TPS2662

工具与软件:

您好!

我想让用户附加一个外部电源、但我想确保它是一个良好(隔离)的电源、并且不会触发整个站点的 GFCI。

为此、我将测量从 EX_GND 到 GND 的电流。 如果该电压高于30mA 电平、继电器应断开该外部电源。

我计划使用此 IC、因为它(几乎)完全符合我的设计标准:

-32mA 双向电流限制(25mA 会更安全)

-允许24V 电源

具有 SGOOD/PGOOD/FAULT 引脚


我想知道是否有任何 IC 更接近符合这些标准的25mA?

您好!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉响应延迟。

    您认为 TPS2661是适合您情况的理想解决方案、但工作电流为20 mA。

    您还可以检查 TPS2662是否符合您的要求。

    谢谢  

    Amrit