This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期和 CE 终端之间的关系

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482021/bq27520-g4-relationship-between-learning-cycle-and-ce-terminal

器件型号:BQ27520-G4
Thread 中讨论的其他器件:BQ25720

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

考虑使用 BQ25720。

如果在 BQ25720运行时 CE 端子变为低电平、会发生什么情况?

在运行过程中获取电池特性的参数会发生什么变化?

CE 变为低电平之前更新的参数是否仍然存在、以及 CE 恢复为高电平时学习是否继续?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masahi、

    您的 TT 已分配、并将立即接受审核。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    当 CE 为"L"时、器件被禁用、因此学习周期中的数据未保留。

    因此、我认为闪存中的 Ra 表不会更新、但如果我错了、请进行注释。

    此致、

    Masashi